お取引場所の地域-言語を選択してください。

Digital Panel Meters FAQQWhat do TB1’s ‘-SHUNT’ and ‘+SHUNT’ designations mean?

A
TB1-1 is connected to the negative side of DCA-20PC’s internal shunt (-SHUNT), while TB1-2 is connected to the negative side of the same internal shunt (+SHUNT). If the load current enters –SHUNT and leaves through +SHUNT, as indicated by the arrow labeled “LOAD CURENT,” the meter’s display will indicate positive current flow.

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。