お取引場所の地域-言語を選択してください。

Digital Panel Meters FAQQI need to monitor the load current flowing in a 15A circuit. I plan on using your ACA-20PC-2-AC1-RL ac ammeter; do I need to buy anything else?

A
No. ACA-20PC-2-AC1-RL ac ammeters feature a built-in current transformer (CT) and auxiliary terminal blocks for connecting and measuring ac loads up to 20A.

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。