コンデンサ(キャパシタ)のFAQ - よくあるご質問 -
セラミックコンデンサのFAQ
セラミックコンデンサのFAQ
特性
温度特性のF1特性とF5特性の違いは何でしょうか?
F1特性とF5特性は表に示しますように、以下の点が異なっています。
準拠している公規格
温度特性の基準温度
温度特性の温度範囲
温度特性の静電容量変化率
使用温度範囲
温度特性
F1
F5
温度特性(公規格記号)
- (F)
Y5V
公規格
JIS (旧)
EIA
温度特性
基準温度
20°C
25°C
温度範囲
-25 to 85°C
-30 to 85°C
静電容量変化率
+30, -80%
+22, -82%
使用温度範囲
-25 to 85°C
-30 to 85°C
FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?
はい
いいえ
宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善にご利用させていただきます。
※このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。
送信する
製品についてのご質問は
お問合せフォーム
からご連絡ください。
この内容で送信します。よろしいですか?
OK
Cancel
お問い合わせ
フォーム
お問い合わせはこちら
ムラタの
メールマガジン
ムラタ製品に関する情報をお届けします。
簡単登録!
最新情報
2021/01/22
中国深圳に電波暗室(ムラタ深圳EMCセンター)を新設 ノイズ対策に関する技術的なサポートを強化
2021/01/20
岡山村田製作所での新生産棟・厚生棟竣工について
2021/01/20
(更新)当社拠点における新型コロナウイルス感染者の発生について
2021/01/14
第13回[国際]カーエレクトロニクス技術展(カーエレJAPAN) 出展について
2021/01/05
2021年社員に向けての年頭あいさつ(要旨)
すべて見る