製品の品番または品番の一部を入力してください
セラミックコンデンサには高誘電率系と温度補償用の2種類があります。 ご使用の回路用途が異なりますので、特性の違いをご理解の上ご使用ください。
例【温度特性】
例【DCバイアス】
温度補償用はDCバイアス特性が無いので容量変化がありません。
<関連FAQ> セラミックコンデンサに直流電圧を印加すると静電容量が変わるのですか?また、静電容量変化について注意する点はありますか? セラミックコンデンサの静電容量は経時変化するのかどうか教えてください。また、経時変化の注意点があれば教えてください。
<関連リンク> 設計支援ソフトウェア SimSurfing
FAQ改善アンケートにご協力ください。このFAQはお役に立ちましたか?
宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。
製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。