セラミックコンデンサのFAQQリード品のリード線の材質について教えてください。

A

リード線の材質はCP線とCu線の2種類があり、それぞれの構造は下図のようになっています。
商品によって異なりますので、詳しくは当社までお問い合わせください。

※Sn溶融めっきには1~3%のCuが含まれます。

お問い合わせ

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。