セラミックコンデンサのFAQQACラインにDC定格品を使用したいのですが、問題ないでしょうか?

A
ACラインには安全規格認定品をご使用ください。
電源入力回路に接続されるコンデンサは、機器ごとに耐電圧、耐サージ電圧が規定されているため、それらを満足する安全規格認定品が適切です。

安全規格認定品は以下からお探し頂けます。

ラインアップから探す

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。