セラミックコンデンサのFAQ

特性

コンデンサの静電容量の温度特性とは?

一般にコンデンサの静電容量は、使用温度によって変化します。この変化幅が小さければ温度特性は良好、大きければ温度特性に劣ると言えます。使用温度が高くなる自動車のエンジンルーム内や南極などの寒冷地などで使用する電子機器にコンデンサを使用する場合には、使用環境条件を想定した設計が必要です。
詳しくはこちらをご参照ください。
FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?
宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善にご利用させていただきます。
※このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。
送信する
製品についてのご質問は お問合せフォーム からご連絡ください。