セラミックコンデンサのFAQ

特性

セラミックコンデンサの電気特性を比較する機能の使い方を教えてください。

セラミックコンデンサのトップページから、以下のいずれかの検索方法で製品を検索します。

How do I use the function that compares the electrical characteristics of ceramic capacitors?

検索結果のページにおいて、比較したい製品をチェックし、比較するボタンを押します(最大5品番まで選択可能です)。

選択中の品番は記憶されますので、ページを移動しても保持されます。一例として、A品番で検索して比較選択をチェックし、B品番で再検索して比較選択をチェックすることで、これらの2品番を比較するような使い方もできます。選択中の品番は“選択中の品番”ボタンを押すことで確認・削除することができます。

電気特性データが存在しない品番はチェックボックスが表示されず、選択できません。

 

セラミックコンデンサの電気特性を比較する機能の使い方を教えてください。


グラフ比較結果のページではステータスと品番、ディスクリプションが表示され、異なる部分が一つでもあれば赤字で表示されます。チェックボックスをオフにすると、グラフを非表示にできます。

グラフ線上にマウスのカーソルを当てると、値が表示されます。値をCSVでダウンロードしたり、グラフを印刷したりすることができます。

 

セラミックコンデンサの電気特性を比較する機能の使い方を教えてください。


詳細設定ボタンを押すと、グラフ種類の変更や軸の設定が変更できます。


How do I use the function that compares the electrical characteristics of ceramic capacitors?


例えば、周波数特性lZlのグラフをQに変更して、この内容で設定するボタンを押すと以下のように変わります。


How do I use the function that compares the electrical characteristics of ceramic capacitors?

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?
宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善にご利用させていただきます。
※このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。
Click here 送信する