から、以下のいずれかの検索方法で製品を検索します。
検索結果のページにおいて、比較したい製品をチェックし、比較するボタンを押します(最大5品番まで選択可能です)。
選択中の品番は記憶されますので、ページを移動しても保持されます。一例として、A品番で検索して比較選択をチェックし、B品番で再検索して比較選択をチェックすることで、これらの2品番を比較するような使い方もできます。選択中の品番は“選択中の品番”ボタンを押すことで確認・削除することができます。
電気特性データが存在しない品番はチェックボックスが表示されず、選択できません。
グラフ比較結果のページではステータスと品番、ディスクリプションが表示され、異なる部分が一つでもあれば赤字で表示されます。チェックボックスをオフにすると、グラフを非表示にできます。
グラフ線上にマウスのカーソルを当てると、値が表示されます。値をCSVでダウンロードしたり、グラフを印刷したりすることができます。
詳細設定ボタンを押すと、グラフ種類の変更や軸の設定が変更できます。
例えば、周波数特性lZlのグラフをQに変更して、この内容で設定するボタンを押すと以下のように変わります。