セラミックコンデンサのFAQQセラミックコンデンサの構造、材料を教えてください。

A

電気を蓄える上でもっとも基本的なコンデンサの構造は、電極を2枚重ねて、その間に誘電体を挟んだ構造となります。積層セラミックコンデンサは、電荷をより多く蓄えるために、この構造を何段も重ねています。

セラミックコンデンサ(MLCCおよびリードタイプ)の各部の主原料は、「構造図/材料表」をご確認ください。
また、製品詳細ページ製品詳細ページとは
の「製品データ>構造図/材料表」からも、同資料をご参照いただけます。

<関連リンク>
コンデンサの基礎 【第3回】 チップ積層セラミックコンデンサができるまで

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。