高分子コンデンサのFAQ

特性

MLCCと比較してどういう長所がありますか?

MLCCは小型大容量でインピーダンスが低いため、幅広い機器に使われています。
ECASシリーズはMLCCよりもさらに高容量を実現しているため、現在のMLCCではカバーできない高容量が求められているアプリケーションにお使いいただけます。

img_04.gif

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?
宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善にご利用させていただきます。
※このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。
送信する
製品についてのご質問は お問合せフォーム からご連絡ください。