高分子コンデンサのFAQ

品質/信頼性

標準梱包数はいくつですか?

ECASシリーズには3種類のケースサイズがあり、標準梱包数もそれぞれ違います。

D4ケース (1.9mm高さ: 3000pcs/リール@ ø330mm)
D6ケース (2.8mm高さ: 2500pcs/リール@ ø330mm)
D9ケース (4.2mm高さ: 2000pcs/リール@ ø330mm)

img_06.gif
FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?
宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善にご利用させていただきます。
※このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。
送信する
製品についてのご質問は お問合せフォーム からご連絡ください。