シリコンキャパシタのFAQQシリコンキャパシタの3D構造はどうやって形成していますか?

A

ドライエッチング技術のBOSCHプロセスを利用しています。BOSCHプロセスとはシリコン加工特有の技術で、SF6ガスによるエッチングとC4F8による保護膜形成を高速で繰り返すことによってアスペクト比の高いエッチングを行うことが可能になります。

関連用語:シリコンキャパシタ、シリコンコンデンサ、シリコンIPD、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。