シリコンキャパシタのFAQQワイヤーボンディングでアルミワイヤーは使えますか?

A

電極表面材料をアルミニウムにすれば可能です。電極表面材料が金の標準品では金ワイヤーの使用を推奨しております。

関連用語:シリコンキャパシタ、シリコンコンデンサ、シリコンIPD、パッド、フィニッシング、めっき、電極、実装、ワイヤボンディング (ワイヤーボンディング、ワイボン、WB)、アルミニウム(Al)、金(Au)、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)、Pad、finishing、plating、electrode、mounting、wire bonding(WB、wirebonding)、aluminum(Al)、gold(Au)

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。