製品の品番または品番の一部を入力してください
容量値は1msec以内で安定します (LXRW0YV600-055)
【条件】
FG1(AC信号) :13.56MHz, 1Vpp,Voffset=0V
FG2(調整電圧) :0V→3V Duty50%
FAQ改善アンケートにご協力ください。このFAQはお役に立ちましたか?
宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。
製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。