バリアブルキャパシタのFAQQESD耐性について

A

サンプル  : LXRW19V330-050 (n:10pcs×2lot)

テストpin  : Vt-GND , Port1-GND , Port2-GND , Port1-Port2

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください

Charge Devise Model (CDM) : Vt,GND,Port1,Port2 > 1000V

(JESD22-C101)

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。