Digital Panel Meters FAQQWhat is a shunt?

A
Simply put, a shunt is a resistor. In ammeter applications, a low-value resistor safely bypasses (or “shunts”) current flow around a precision voltmeter. The voltmeter measures the voltage drop—typically in the millivolt range—across the shunt resistor and displays a number corresponding to the current flowing through the shunt.

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。