Digital Panel Meters FAQQDo all of the above questions also apply to your DCA5-20PC series ammeters?

A
Yes, especially the question pertaining to ‘–DC1’ and ‘–DC4’ models. For application purposes, the primary difference between these two ammeter families is the location of the shunt resistor: DCA-20PC ammeters have an internal low-loss shunt connected across TB1, while DCA5-20PC ammeters work in conjunction with user-supplied, external 50mV or 100mV shunts connected to TB1.

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。