Digital Panel Meters FAQQCan I use a combination of one ACA5-20PC ammeter, a 3-position selector switch, and three 5A CTs to monitor current in a 3-phase ac circuit?

A
Yes, but the selector switch must be a special type referred to as a “make-before-break” switch specifically designed for this type of application. A CT’s secondary output-winding can generate extremely high—and potentially lethal—voltages when the current flowing in its output leads is suddenly interrupted by disconnecting the CT’s output from the ACA5-20PC. Electro Switch Corporation’s www.electroswitch.com part number ‘2409C’ control switch is specifically recommended for this type of application.

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。