EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策)のFAQQフェライトビーズの"インピーダンス"はどの周波数で規定されているのでしょうか?

A
業界の慣習によって、100MHzのインピーダンスで規定されています。またHシリーズやEシリーズなどの高周波対応フェライトビーズは100MHzに加えて1GHzでもインピーダンス規定をしています。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。