インダクタ (コイル)のFAQQ直流重畳特性は電源の特性にどのように影響しますか?

A
直流電流を加えたときフェライトの磁気飽和により、一般にインダクタンス値が減少します。この特性のことを直流重畳特性と呼びます。直流重畳特性が悪いと、電源の特性であるリップル電圧が大きくなることがあります。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。