インダクタ (コイル)のFAQ

品名

インピーダンスマッチング回路に最適な高周波インダクタのシリーズを教えてください。

インピーダンスマッチング回路で使用するインダクタには、信号を効率よく伝送させるため、低損失であることが求められます。

そのため、損失の逆数で示されるQ特性の高いインダクタンス値を使用することをお勧めしています。
また、必要なインダクタンスからずれるとマッチング精度が低下するので、必要に応じて挟偏差の商品を選択下さい。

弊社RFインダクタのサイズとQ値の関係を表す選択ツールより、許容されるサイズにて最も高いQ特性を有する製品ラインアップを選択ください。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?
宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善にご利用させていただきます。
※このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。
送信する
製品についてのご質問は お問合せフォーム からご連絡ください。