加速度センサのFAQ

動作回路

SCA610は3V電源に対応していますか?

駆動はしますが、温度範囲での性能は保証されません。2.8V未満では、ASIC機能 (内部ブロック) は保証されません。
FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?
宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善にご利用させていただきます。
※このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。
送信する
製品についてのご質問は お問合せフォーム からご連絡ください。