加速度センサのFAQQ加速度センサを使用した傾斜の測定方法は?

A
加速度センサは傾斜、すなわち重力 (DC応答) を感知し、傾斜センサは加速度を感知します。加速度センサを傾斜センサとして使用すると、測定方向の地球の重力の成分を測定し、傾斜角の正弦関数(asain)を出力します。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。