AMRセンサ (磁気スイッチ)のFAQ

動作回路

消費電流(Icc)

  • AMRセンサが動作するのに消費する電流です。
    AMRセンサの内部には磁気抵抗があり、センシングする際には抵抗部分に電流が流れますので電流を消費します。
    また、IC内蔵タイプの磁気スイッチでは内部回路が動作するのに電流を消費します。
  • AMRの磁気抵抗部分にも電流が流れますが、製品によってはこの磁気抵抗部分への電流を流すタイミングを調整して電流を抑える工夫をしています。(内部間欠動作)