AMRセンサ(磁気スイッチ)のFAQQ消費電流(Icc)

A
  • AMRセンサが動作するのに消費する電流です。
    AMRセンサの内部には磁気抵抗があり、センシングする際には抵抗部分に電流が流れますので電流を消費します。
    また、IC内蔵タイプの磁気スイッチでは内部回路が動作するのに電流を消費します。
  • AMRの磁気抵抗部分にも電流が流れますが、製品によってはこの磁気抵抗部分への電流を流すタイミングを調整して電流を抑える工夫をしています。(内部間欠動作)

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。