AMRセンサ (磁気スイッチ)のFAQ

特性

Hoffとは?

HoffはAMRセンサがOFFする磁界の強さです。

データシート上の数値は一定の条件でこの製品がOFFする磁界のことです。
HonとHoffの値の間には1~2mT程度の差がありますが、AMRセンサの製品には感度のばらつきがあります。ひとつひとつのAMRセンサの感度は決まっていますが、製品を量産したときにはHonとHoffの間はONするセンサ、OFFするセンサが混在しています。