AMRセンサ (磁気スイッチ)のFAQ

特性

ヒステリシス

AMRセンサの出力がONになるときの磁界の強さ、OFFになるときの磁界の強さの差分のことです。

データシート上のHonとHoffとの差(例:MRMS501A-001の0.5~2.5mT)ではありません。
(品名・個体差によっても異なりますが、ヒステリシスは約0.1~0.4mT程度です。ヒステリシスの大きさはスペックでは定めていないのがほとんどです。)