傾斜センサのFAQQ傾斜センサの周波数応答は?

A
SCA61Tシリーズでは、18±10Hz (-3dB、1次ローパス) です。1Hzでの減衰は約0.1%です。
SCA610シリーズのCBxH1G部品では、6±4Hz (-3dB、1次ローパス) で、1Hzでの減衰は約5.6%です。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。