傾斜センサのFAQQ傾斜センサSCA61T-FAHH1Gの周波数応答は?

A
SCA61T-FAHH1Gの周波数応答は8~28Hzです。また、内部ASICには400Hzのローパスフィルタが使用されています。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。