傾斜センサのFAQ

動作回路

SCA610/620製品にEMIはどの程度ありますか?

自動車関連の試験に合格し、認定を受けています。CISPR 22クラスB要件に準拠しており、100kHzから1GHzの帯域幅で、20dBuV/m程度です。
FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?
宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善にご利用させていただきます。
※このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。
送信する
製品についてのご質問は お問合せフォーム からご連絡ください。