傾斜センサのFAQQSCA610/620製品にEMIはどの程度ありますか?

A
自動車関連の試験に合格し、認定を受けています。CISPR 22クラスB要件に準拠しており、100kHzから1GHzの帯域幅で、20dBuV/m程度です。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。