傾斜センサのFAQQ加速度センサと傾斜センサの違いは?

A
Murata Electronics Oyの傾斜センサおよび加速度センサはすべて、同じMEMS容量測定技術をベースにしています。製品は目的に合わせて最適化されており、それぞれ使用するgレンジによって異なります。傾斜センサのgレンジの最大値は、地球の重力 (約1g) です。Murata Electronics Oyの加速度センサは、±0.26gの低g±12gまで測定できます。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。