傾斜センサのFAQQ感度、感度エラーとは?

A
感度は、-1g時と+1g時の出力を元に、この2点を結ぶ直線の傾斜として定義されます。
感度エラーとは、上記2点を結ぶ線の傾斜からの相対偏差 (%) で表されます。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。