傾斜センサのFAQQ加速度センサの他軸感度の最大値が±5%のとき、測定軸 の傾き角度は?

A
±5%の他軸感度は、約2.8°のエラー相当します。Z軸 と他の軸例えばX軸との角度は87.2°です。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。