傾斜センサのFAQQアナログ出力で、SPIインターフェースよりも高い分解能は可能ですか?

A
はい、アナログ出力の分解能はデジタルよりも高いです。アナログ出力の分解能は、SCA61Tの出力ノイズ密度によって決まります。ノイズ密度が15μg/√Hzでは、分解能は 、0~0.1Hzでは5μg、0~1Hzでは15μg、0~10Hzでは50μg、0~30Hzでは80μgになります。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。