赤外線センサのFAQ

実装

はんだ付けの方法を教えてください。

はんだ付け条件は以下のようになります。
<リードタイプ>
端子のはんだ付けは、こて先はんだで行って下さい。
端子のはんだ付けは、できるだけすばやく行って下さい。
具体的には下記の範囲で行って下さい。
 ・はんだのこて先温度:350℃以下
 ・時間
  端子根元からの長さ 1~3mm :1ヶ所につき3秒以内
  端子根元からの長さ 3mm以上 :1ヶ所につき10秒以内

SMDタイプはリフロー対応しております。 

両タイプともフロー対応しておりません
FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?
宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善にご利用させていただきます。
※このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。
送信する
製品についてのご質問は お問合せフォーム からご連絡ください。