赤外線センサのFAQ

使用上の注意

屋外での使用はできますか?

使用できます。
ただ屋外の場合、熱変化が起こる要因が多くありますので屋内より使用するのが難しいです。
太陽光や風があたる場合、それらによる温度変化をとらえて、出力を発生する恐れがあります。
太陽光や風等が直接あたらない場所、結露の無い場所に設置して下さい。
FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?
宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善にご利用させていただきます。
※このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。
送信する
製品についてのご質問は お問合せフォーム からご連絡ください。