ショックセンサのFAQQ基本特性・サイズは?

A
ショックセンサの基本特性は、下記の3つです。
・G感度
・共振周波数
・静電容量

サイズについては、6.5mm×3mm~2.4×2mm程度でラインナップをご用意しています。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。