ショックセンサのFAQ

特性

衝撃の強弱は判断できますか?

ショックセンサの出力は印加された衝撃の大きさに比例した電荷量になりますので、単体で強弱を判断することは出来ません。しかし、周辺回路(増幅回路、比較回路)を付加することで検出可能となります。
推奨条件や推奨回路の問い合わせが良くありますが、セット毎に搭載位置や周辺部品などで振動(衝撃)の伝わり方が異なるために実機(実装状態)で確認・調整する必要があります。