空中超音波センサのFAQQ消費電力はどれくらいでしょうか?@回路によって違うと思いますが、○m検知の場合、電源電圧はどれくらいで、消費電流どれくらいなどの目安を教えてください。

A
共振時のインピーダンスは400Ω程度です。駆動電圧5Vpp、1波駆動のときに、瞬間的に約6.3mA流れます。しかし、距離計測では間欠駆動しますので、定常的に電流が流れるわけではありません。ひとつの事例として8波駆動、100ms間隔で駆動するとDUTYは0.02%ですので、平均電流は10uAとなります。受信回路ゲイン80dBのときに上記駆動条件で2m程度の距離検知が可能です。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。