発音部品のFAQ - よくあるご質問 -
圧電振動板のFAQ
圧電振動板のFAQ
特性
圧電サウンダ、圧電振動板 (他励振タイプ) の駆動回路例を教えてください。
他励振タイプの圧電サウンダ・圧電振動板は、製品の両端子間に交流電圧を印加することで鳴動します。
標準的な駆動回路例としては、 (1) トランジスタ回路を用いる場合と、 (2) マイコンから直接駆動する2種類の方法があります。
(1) トランジスタ回路を用いる場合
トランジスタ回路を用いる場合の圧電サウンダ・圧電振動板 (他励振タイプ) の駆動回路例
Vに印加する電圧値を大きくするほど、圧電発音部品の音圧も大きくなりますので、マイコンの駆動電圧より高い電源 (電圧) が確保できる場合に広く用いられています。
尚、図の回路構成部品について、下記の通り補足します。
図中のRpは圧電発音部品に蓄えられた電荷を放電するために必要ですので、必ず使用してください。(参考: 680Ω~1kΩ程度が適切です。)
一方、Rsはボリューム調整として、必要に応じてお使いください。
圧電発音部品の逆起電圧からのICの保護はトランジスタがバッファとなりますが、トランジスタ自体の保護には、必要に応じて、圧電発音部品・Rpと並列に、ツェナーダイオードを使用することもご検討ください。
トランジスタの代わりに、FETを用いても構いません。
(2) マイコンから直接駆動する場合
マイコンから直接駆動する場合の圧電サウンダ・圧電振動板 (他励振タイプ) の駆動回路例
圧電発音部品はインピーダンスが高く、電圧駆動タイプのため、ICからの直接駆動が可能ですが、安定鳴動およびIC保護のため、IC出力端と製品の間に直列に抵抗を挿入してご使用下さい。
尚、図の回路構成部品について、下記の通り補足します。
圧電発音部品の逆起電圧からのICの保護のため、必要に応じて、圧電発音部品と並列に、ツェナーダイオードを使用することもご検討ください。
圧電発音部品に長時間直流電圧が印加されないような回路設計をお願いします。
IC出力ピンの許容電流値を超えないように適切な抵抗を選んでください。
(参考:470~1kΩ程度が適切です。)
製品検索
FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?
はい
いいえ
宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善にご利用させていただきます。
※このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。
送信する
製品についてのご質問は
お問合せフォーム
からご連絡ください。
この内容で送信します。よろしいですか?
OK
Cancel
お問い合わせ
フォーム
お問い合わせはこちら
ムラタの
メールマガジン
ムラタ製品に関する情報をお届けします。
簡単登録!
最新情報
2021/01/26
(更新)当社拠点における新型コロナウイルス感染者の発生について
2021/01/25
(更新)当社拠点における新型コロナウイルス感染者の発生について
2021/01/22
中国深圳に電波暗室(ムラタ深圳EMCセンター)を新設 ノイズ対策に関する技術的なサポートを強化
2021/01/20
岡山村田製作所での新生産棟・厚生棟竣工について
2021/01/14
第13回[国際]カーエレクトロニクス技術展(カーエレJAPAN) 出展について
すべて見る