圧電振動板のFAQQリード線付圧電振動板の取り扱いで注意しなければならない点は有りますか?

A

1.はんだ点の根元においてリード線を繰り返し折り曲げた場合、断線する可能性がありますので、リード線を折り曲げないように取り扱ってください。

diaphragm with lead wires


2.リード線を強く引張った場合、はんだ点の剥離及びリード線断線が発生する可能性がありますので、リード線は強く引張らないでください。

diaphragm with lead wires


3.リード線付振動板をケースに実装した後にはんだ点を強く押した場合、圧電セラミックにクラックが生じる恐れがあります。音小、音出ずの原因になりますので、はんだ点は強く押さないでください。

diaphragm with lead wires

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。