圧電振動板のFAQ

使用上の注意

圧電振動板の電極部分が茶色っぽく変色しています。原因および製品への影響を教えてください。

製品の電極には銀を使用しています。銀は化学的な性質として大気中の硫黄分に反応して変色することがあります。この場合、はんだ付け性の劣化が懸念されますので、はんだ付け性をご確認の上、ご使用ください。
圧電振動板

関連FAQs
このFAQを見た方は、下記のFAQもよく見ています。
Q. 圧電振動板の取り扱いで注意しなければならない点は有りますか?