圧電発音部品のFAQ

特性

圧電サウンダ (他励振タイプ) に極性はありますか?

下記品番の製品は、圧電性の劣化が生じないように極性を指定しています。
  • PKMCS1818E20A0-R1
  • PKM17EPP-20*
上記品番以外の製品は、製品ごとに規定している最大入力電圧の範囲内でご使用いただければ、電気的な極性を考慮いただく必要はございません。

関連FAQ
このFAQを見た方は、下記のFAQもよく見ています。
Q. 基板実装時、製品の取り付け方向に指定はありますか?