PTCサーミスタのFAQ

使用上の注意

[PRF シリーズ]樹脂コーティング,ポッティングは可能か?

樹脂コーティング,ポッティングにより以下の点が懸念されます。
1) 樹脂材料や溶剤によるポジスタ?の特性が劣化する可能性がある
2) 熱伝導,熱放散の状態が変化するので、検出温度が変化する可能性がある
3) 樹脂の硬化収縮時の応力により製品の寿命を低下させる可能性がある
ご使用に際し上記の点を事前に評価し、問題の無い事を確認する必要があります。
詳細につきましてはお問い合わせ下さい。