セラミック発振子(セラロック)のFAQQ入力電圧や入力信号について制限はありますか?

A
入力電圧および信号について、セラロックの最大定格は下表となります。下記規格値以下でご使用下さい。

最大定格
項目 規格
直流印加電圧 D.C.6V以下
入力信号振幅 15Vp-p以下
耐電圧
D.C.100V以下
5s以内

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。