セラミック発振子(セラロック)のFAQQ製品の印字は何を表していますか?

A
発振周波数と製造年月度を表しています。印字例を下図に示します。
印字
CSTCR_G / CSTNR_G /CSTNE_G / CSTNE_V シリーズ
注1:周波数表示に関して
各シリーズにおける代表的な周波数表示例を下表に示します。その他周波数につきましては各仕様書を参照頂くか、当社まで問い合わせ下さい。
シリーズ 説明 表示例
CSTCR_G/
CSTNR_G
周波数の小数点以下2桁までを、小数点を除いた形で表示します。 6.000MHz→600
CSTNE_G 周波数の小数点以下1桁までを、小数点を除いた形で表示します。
ただし、小数点以上が2桁の場合、10→X、11→Y、12→Zに置き換えます。
8.000MHz→80
10.000MHz→X0
CSTNE_V 周波数をコードで表示する。周波数とコードの対応は、一品一品用のため、仕様書に記載します。 20.000MHz→E
24.000MHz→J

注2:製造年月度表示
製造年月表示の略号
EIAJ Monthly Code
  *4年間で1サイクルします。

関連FAQs
このFAQを見た方は、下記のFAQもよく見ています。
Q.
方向性はありますか?
Q.
逆方向に実装した場合、問題が発生しますか?
Q.
セラロックを逆接続するとなぜ周波数ズレが発生するのでしょうか?

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。