セラミック発振子(セラロック)のFAQ

特性

セラロックを逆接続するとなぜ周波数ズレが発生するのでしょうか?

セラロックは負荷容量をIC接続の入力側/出力側それぞれに内蔵しておりますが、
入力側の内蔵負荷容量:CL1と出力側の内蔵負荷容量:CL2の容量値は全く同じではありません。

発振周波数:Foscは近似的に次式にて表されますので、逆接続時にはセラロックの内蔵負荷容量CL1・CL2がIC入出力側で入れ替わり、CL1・CL2の差によって周波数にズレが発生します。

Foscの近似式回路


関連FAQs
このFAQを見た方は、下記のFAQもよく見ています。
Q. 逆方向に実装した場合、問題が発生しますか?
Q.
方向性はありますか?
Q.
製品の印字は何を表していますか?