村田製作所のLPWA戦略 ダイジェスト(CEATEC JAPAN 2017より)

3:04

LPWA(Low-Power Wide Area)無線技術は、低い消費電力と長い通信距離が要求されることが多いIoT(Internet of Things)の実現を可能にします。 この動画では、ムラタのLPWAモジュールの3つの強みをご紹介します。 1.LPWAの多様な通信規格への対応 2.これまでの無線通信技術で培ったノウハウ 3.他社との連携によるトータルソリューション

さらに表示
簡易表示

この動画を共有

埋め込み